主题中讨论的其他器件:BQ25750、BQ25756、 BQSTUDIO
大家好、TI 团队、
背景:
我们需要将 BQ25750用作4S1P 或5S1P 锂离子电池充电器。 此外、我们需要使用电源路径功能。 特别是、我们需要能够在正常电池使用(BATFET)和自动反向模式之间切换。
我们决定购买 BQ25750EVM 电路板。 由于到7月为止器件一直处于缺货状态、因此我们购买了 BQ25756板并更改了所有相关元件:
BQ25756更改为 BQ25750RRVR (BQ25750EVM = BQ25750RRVT )
在 VSYS 连接:
C77、1µF 已组装。
C63,100nF 已组装。
C151、1nF 已组装。
在引脚32上、SYS:
C200,100nF 已组装。
R100、组装0欧姆。
R101、移除0欧姆。
在 FET 上对于 VIN:
组装0欧姆的 R12。
D1、BZX84C15LT3G 已组装。
Q5和 Q6、AONS66917已组装。
R1000和 R1001、移除0欧姆。
在 BAT_FET 上:
Q7和 Q8、AONS66917已组装。
组装0欧姆的 R9。
R1004和 R1005、移除了0 Ω。
J2 (VSYS)已组装。
此外、由于电流范围非常高、我们将分流器 R2和 R24都更改为20mR (知道 bqStudio 1.3.124中给出的值 已经相应地改变)。
文件= Charger_1_00-bq25750.bqz
问题(在测试21V 电源、4S1P 电池、Icharge = 0.5A、可选:在 VSYS 处加载15R):
如果(阻性)负载连接到 VSYS (我们假设这是使用电源路径的预期输出、也请参阅下面的内容)、则在充电/放电之间切换时自动反向工作、 但是、在自动反向关闭(即 BATFET 开启)充电和放电均不会工作的情况下、IC 会定期下降回路、尝试切换 BATFET。 在没有任何负载的情况下、BATFET 模式有效。 开关后连接负载也可以正常工作。
我们已仔细检查修改并更改了 BATFET。 该行为仍然存在。 更改为"理想二极管"模式也会提供相同的结果。 对于处理电流限制也是如此。 短接分流器无效。
在监控 BATFET 驱动信号时、可以看到若干个短脉冲、在无负载的情况下(我们觉得需要很长时间)大约在40ms 内增加 VSYS。 如果在充电/放电之间切换时连接了负载、则会再次出现脉冲、但没有完全激活 VSYS。
还有奇怪的是、在尝试充电时、状态输出会定期"电源不正常"。 IC 看起来像是在内部复位的。 但是、寄存器内容仍然存在。
BATFET 模式下会出现什么操作错误?
有关数据表的问题:
除了驱动电压和电流外,BATFET 或 ACFET 驱动信号的数据表中没有太多信息。 因此、我们不知道栅极驱动脉冲是否正常。
此外、 我们 对图9.13和9.14"反向模式随负载上电和断电"感到困惑。 CH2标有 VAC、VAC 来、进入示意图。 但在本例中 ACFET 处于关闭状态、数据表:
"8.3.6反向模式电源方向
该器件支持降压/升压反向电源方向、可在适配器不存在时将电池电力输送到系统。 在这种运行模式下、ACFET 和 BATFET 都保持关闭。 ..."
那么、如何在 VAC 处产生输出电压呢? 反向模式输入电流调节(IAC_REV)是什么理念?