This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:LM317T/NOPB &LM317KCT

Guru**** 2532660 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351821/lm317-lm317t-nopb-lm317kct

器件型号:LM317

大家好、

我已经为 LM317进行了测试设置、如此处所附图像所示。 在测试时 、我注意到我 得到的是 LM317T/NOPB 的 REF 电压为1.25V、而在相同设置下、我得到的是 LM317KCT 的1.66V。 我想知道这件事发生的原因是什么。 我已分别提供24V 和1.1K Ω 作为输入、以及10K Ω 作为 R1&R2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    您是否使用多个器件进行了测试? 这似乎是损坏的器件。 我们建议使用其他器件进行测试、并告知我们您是否获得不同的结果。

    是否在两个器件上得到相同的输出电压?

    这也可能是运行期间在晶体管电平发生的泄漏电流的问题、导致基准电压高于预期值。 此外、D2可能会产生泄漏电流、从而导致基准电压略高于预期。

    此致!

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播

    是的、我 测试了多个器件、并且在我的电路中、我 尚未使用 D1、D2、Cadj。 对于上述相同的电阻和 Vin、我使用 Cin 和 Cout 作为220uF 65V 、并获得 LM317T/NOPB 的 REF 电压为1.25V、在相同的设置下、我获得 LM317KCT 的1.66V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入和输出电容器仍可能存在漏电流。  

    您选择的电容器的绝缘电阻和额定电压是多少? 要自行计算漏电流、可以使用以下公式:

    漏电流=额定电压(V)/(绝缘电阻)