请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27714 您好!
我想驱动一个 MOSFET 来固定 UCC27714的总线电压。 它有两个输入引脚 HI 和 LI、用于处理数据表电路等两个 PWM 信号。 在本例中,我只有一个 PWM 信号,我施加到 HI ,我把 LI 置于浮动状态。 LO 连接到 GND。 这适用于此 IC (随附的原理图)的单个输入吗?
提前感谢您。
此致、
莱拉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嘿、Leila、
感谢您提出有关 UCC27714的问题。
UCC27714是一款利用自举电路对高侧进行偏置的半桥驱动器。 如果没有低侧通道电路、则必须偏置自举电容器以驱动高侧 FET。 下面是一些如何实现此目标的示例的链接。
如果有任何问题、请告诉我。
谢谢!
威廉·摩尔