This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562200:需要支持以解决 RE 测试问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350503/tps562200-need-support-for-re-test-issue-resolution

器件型号:TPS562200
主题中讨论的其他器件:TLV62568

您好!

此处我们需要帮助来解决 RE 测试故障问题。

我们正在其中一个项目中进行 RE 测试、我们长期面临 RE 故障问题、我们尝试了多次迭代来解决它、但仍然没有太大的重大改进。
请参阅我们设计的以下详细信息。
我们提供了如下的电路板结构。
1)  具有 Sigma Star SoC 的主板和 -使用 PVC 电缆连接到摄像机板
2)摄像机板有图像传感器 Sony iMX335 -使用 PVC 电缆连接到主板  
3)我们确实有单独的 SD 卡板-使用柔性电缆连接到主板
4) 4)一个是 IR LED 板-使用带状电缆连接到主板
摄像头 MCLK 为37 MHz、MIPI 位于594 MHz 上、SD 卡频率为40 MHz。  
期号  
我们发现摄像头 MCLK 和 SD 卡时钟的谐波出现故障。 我们曾尝试过多次迭代、例如将 MCLK 和 SD CLK 的串联电阻从22R 调谐到100R、 降低了驱动强度和电缆屏蔽等、但仍然没有通过、 一个观察结果是、当两个摄像头都独立工作时、当我们看到 SD 低于极限且摄像头 MCLK 的峰值侧变小、但问题是当两个摄像头都并行运行时、我们会看到主要问题。
到目前为止、在所有的测试迭代过程中、我们看到了重大的改进、但今天(4月15日)、我们进行了一项测试、结果看到了很好的改进、这些改进是根据下面的硬件修改完成的、但仍然 没有通过。
硬件修改是在主板中:电感值更改为2.2uH 并在3.3V 稳压器上放置了 RC 缓冲器(R= 2E 和 C= 680pF)(我们看到这一修改带来了良好的改进)  
 
这里、我们附加3.3V 生成设计和提供给 外设的3.3V 电源。 3.3V 时汲取的电流约为800mA
还附上了3.3V 输出硬件修改之前和3.3V 输出硬件修改之后的 RE 测试结果
请提供这种硬件修改对我们有何帮助、以及如果我们必须获得仍然最佳的结果并必须通过重新测试、还可以在供应侧做些什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的文档。

    3.3V 生成          摄像头电源              uSD 卡板

           

    3.3V 输出硬件修改之前

                                        

    3.3V 输出硬件修改之后

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    是否尝试过更改 RC 缓冲器值? 您可以测量 SW 节点电压并调整 Rsnub 和 Csnub 来获得最低的 SW 尖峰。 电感器方向也会影响 RE。 您可以尝试旋转电感器8、看看是否有任何改进。

    此致、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    我们已测量 SW 节点电压并根据计算得出 RC 缓冲器值我们将获得 R=4E 和 C=0.2uF、因此我们已使用该值并再次进行测试。 我们看到有一些好的改进、但仍然没有通过。 我们还检查了电感器极性、以便我们所用的电感器没有极性。

    请查看  R=4E 和 C=0.2uF 缓冲器值的结果并建议我们通过 RE 的更好方法。 我们真的很困倦、需要在非常严格的时限内解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    抱歉、我不知道 R=4E 指的是什么? 您是指4欧姆吗?

    您能否使用500MHz 或更高规格的探头/示波器来测量 SW 波形、看看它是否会产生这些频率的噪声?  

    您还可以尝试添加一个与 C127串联的5欧姆电阻器。

    谢谢。

    此致、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    是4E 意味着4欧姆电阻。

    您能否使用500MHz 或更高规格的探头/示波器来测量 SW 波形、看看它是否会产生这些频率的噪声? -是的会尝试。

    您还可以尝试添加一个与 C127串联的5欧姆电阻器-这有何帮助?

    谢谢。

    布里耶什·K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    添加电阻器可以减缓 SW 电压的压摆率并减少尖峰。

    谢谢。

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    我们可以尝试这种方法、但它是否会导致任何 问题? 比如开关 稳压器的效率可能会下降和启动问题、或者会导致任何性能问题?  
    使用此5R 串联电阻器返修时、我们是否应保持缓冲器 RC 值4R 和0.2uF?  
    谢谢。
    布里耶什·K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    请等待回复、因为我们确实需要转至实验室进行测试、所以您能否在上面确认、以便返工并进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    添加电阻器可以改善一点功率损耗、没有其他问题。 无需更改 RC 缓冲器。

    谢谢。

    此致、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    感谢您的建议和确认、将尝试此操作并告诉您结果。

    谢谢!

    布里耶什·K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    这是通过将串联电阻5.76欧姆与 C127相加得到的结果、缓冲器为 R = 4欧姆且 C = 0.2uF。 结果似乎不好。 请提供更好的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    请等待您的宝贵建议。  

    谢谢

    布里耶什·K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    除了3.3V、我们的设计中确实还具有其他2个稳压器。

    1) 0.9V 稳压器(SoC)内核电源- 700 mA   和2) 1.5V 稳压器-(SoC 和内部 DRAM)- 250 mA

       

    您是否认为这两个也可能成为辐射源、因为我们已经看到3.3V 稳压器上通过起搏 RC 缓冲器进行了改进、所以您对其他2个稳压器是否有任何想法?

    谢谢。

    布里耶什·K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    是的、所有切换稳压器都可以是 EMI 的来源、因此您可以向其中添加 RC 缓冲电路。 您还可以发布新的 e2e 主题、以获取 TLV62568工程师的建议。

    谢谢。

    此致、

    石屏市