This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ12003:可以向设计中添加多大的输出电容?

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ12003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351999/lmz12003-how-much-output-capacitance-can-i-add-to-the-design

器件型号:LMZ12003

您好!

我有一个采用 LMZ12003 芯片的设计。 我已经在 VOUT 引脚中添加了5个电容器、每个电容器的电容值为100uF。 该参考设计建议仅使用一个100uF 电容器。

这5个电容器对于 LMZ12003是否可以过大? 我想在开启系统时、5个电容器将在第一时间产生一个更大的电流尖峰。 您能浏览一下吗?

我出于某种目的需要额外的电容、但我想确保这不会影响 LMZ12003。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在是周末、我的同事 Shipeng 最迟将于下周一再次与您联系。 感谢您的耐心等待。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikel、

    因为我们的器件具有软启动功能、所以可以使用较大的电容器。

    谢谢。

    此致、

    石屏市