This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:原理图和布局评论

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333727/tps552892-q1-schematic-and-layout-review

器件型号:TPS552892-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS552892

大家好、

我想问您有关这款器件的热问题。 客户正在其电路板上对其进行验证、但此器件上存在散热问题。 请查看下面随附的原理图和布局、然后告知我您的审阅结果。 (VIN = 12V、输入电流消耗= 4.2A、VOUT = 13V、IOUT = 1.6A、IC 温度= 140°C)

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_TPS552892.pdf

e2e.ti.com/.../Layout_5F00_TPS552892.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery:

    感谢您的联系。

    在原理图中、建议将 C21和 C22更改为33pF、以降低 RC 缓冲器损耗并降低 R14和 R15上的温度。 其他人看起来还不错。

    但布局看起来很差、尤其是对于电源布线而言、Vin 和 Vout 布线太薄、并且没有其他铜平面和过孔来帮助散热。 在2.2MHz 开关频率下、工作温度将高于400kHz。

    客户是否接受将开关频率更改为400kHz? 强烈建议按照所附布局指南的建议修改布局。

    e2e.ti.com/.../0842.TPS55289-Layout-Guide-line.pdf

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    感谢您的答复。 我认为、它们将 Fsw 从2.2MHz 变为400kHz 是没有问题的。 让我检查您对客户的反馈、然后我会告诉您他们是否有与此问题相关的其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    感谢您提供反馈、另一个问题是布局不佳、建议 按照随附的布局指南建议修改布局。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    我建议他们按照您发送给我的布局指南修改布局、以便他们对布局进行修改并通过验证将 Fsw 从2.2MHz 更改为较低频率。 我认为如果你的建议在他们的板上得到执行,这将会得到改进。 感谢您的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    他们正在进行验证、以将开关频率从2.2MHz 更改为大约500kHz、但 他们电路板的电感器和输出电容器上存在明显的噪声问题。 是否有改进或解决此问题的任何意义?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery:

    您能否帮助在一页中探测 SW1、SW2、Vout 和电感器电流的波形?

    由于 AM 频带和 EMI 测试、建议选择400kHz 开关频率、并建议选择饱和电流大于8A 的4.7uH 电感器。  

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    让我与客户一起检查请求的波形、并告知您下一篇文章。 客户询问我 Vout 引脚上有35.77kHz 的可闻噪声、如下所示波形。 您知道此器件中35.77kHz 的信号源吗?  

    e2e.ti.com/.../AC-ripple-waveform-on-Vout-pin.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery:

    您是否有 包括 Vin、SW1、SW2和电感器电流在内的更多波形?  

    我对环路补偿有疑问、电感值和电流板上的开关频率是多少?

    输出电容器(C27-C31)的器件型号是多少?

    建议将电感器更改为具有400kHz 开关频率的4.7uH、并将 C1005更改为5.2k。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brryce、

    请参考我的答案如下。

    您是否有 包括 Vin、SW1、SW2和电感器电流在内的更多波形? 他们正在检查它、如果我从客户那里获得它、我会将它发送给您。

    我对环路补偿有疑问、电感值和电流板上的开关频率是多少? 电感值为2.2uH、开关频率为400kHz。

    输出电容器(C27-C31)的器件型号是多少? C27为 CL21A475KBQ、C28至 C31为 CL31B106KBH。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    对于400kHz 的开关频率、建议选择4.7uH 以实现稳定的环路。

    并建议先更改 R17=5k、C25=10nF 以查看是否有任何改进。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brryce、

    请检查您请求的波形和其他波形、如下面的附件所示。

    e2e.ti.com/.../5672.Waveforms.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    从第一张图可以看出、正如我们所假设的、补偿参数不稳定。

    但下面两个图表的信号是什么? 客户是否也可以在一个页面上探测 SW1、SW2、电感器电流和 Vout?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brryce、

    他们在您注释时修改了补偿参数、最终获得了类似下面附件的稳定波形。 修改后的参数是否存在任何问题? 请检查并告知我。

    e2e.ti.com/.../Waveforms_5F00_Rev.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    电流波形仍显示电感器在振荡、建议将 R17更改为5k 并查看其是否改善。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    请参阅所附的您请求的波形。 由于与客户沟通不当、我将 C25值与 C26值互换、因此 C25=10pF、C26=10nF 在之前的波形中是正确的(Waveform_Rev.pdf)。

    e2e.ti.com/.../Waveforms_5F00_Rev2.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    Rev2上的波形仍显示环路不稳定。 请仔细检查 COMP 引脚上的电容、建议的补偿参数为 R25=5k、C25=10nF、C26=100pF。 并不是 Rev2中显示的值。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    我附上了您请求的波形。 请在下面查看。

    e2e.ti.com/.../Waveforms_5F00_Rev3.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    结果仍然显示电感电流振荡、输出电流是恒定的还是50kHz 的正弦波?

    为什么 Vout 高于 SW2? 在降压模式下、Vout 应为 SW2-Iout*Rdson (升压高侧 MOSFET)、可以仔细检查客户电路板上的元件参数吗?  

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    客户验证了他们的电路板和 TI EVM、并且 LED 驱动器操作似乎会对 TPS552892产生影响。 也存在电源正常问题。 请查看下面的附件、并告诉我原因。

    e2e.ti.com/.../TPS552892-Issues.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    由于带宽限制、 我将在今天晚些时候给您回复。  

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery:

    您能否提供更新的 sch 和布局文件? 连接 LED 负载时、V-LED 网络中是否有任何电容器? 这对环路稳定性有很大影响。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin

    请查看下面更新的原理图和布局文件。 V-LED 网络中有四个电容器(22uF/25V、CL32B226KA)。

    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_TPS552892_5F00_Rev.pdf

    e2e.ti.com/.../Layout_5F00_Rev.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery:

    R7 C9直接连接到 VCC 电容 GND、但 C10连接到 AGND 层。 该 AGND 面板仅通过两个过孔连接到 AGND 引脚、这会导致较大的寄生参数。 请尝试将 C10 直接连接到 VCC 电容 GND、如红线下方所示、然后查看 振荡是否更好。

    关于 PG 问题、我发现过孔直接位于 R5焊盘中。 这可能会导致不稳定。 尝试在这里强化焊接、看看效果是否更好。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    PG 问题出现调试错误、因此现在清除了该问题。 我来向客户确认 C10连接情况。 客户表示、 LED 驱动器运行似乎会对 TPS552892产生以下附件形式的影响。 对吗?

    e2e.ti.com/.../8535.TPS552892-Issues.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    电感电流随灌电流频率的变化是一种正常现象、因为该频率中的负载会发生变化。  我认为 电感器电流和电压纹波 不是常规的原因是 LED 电流不是线性的。

    客户可以尝试使用客户电路板对电子负载进行负载瞬态测试。 如果过冲和下冲正常、则系统稳定。

    此致、

    穆林