This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-Q1:lm3481输出压降为5V 时的异常工作条件、但占空比保持不变

Guru**** 2585655 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352295/lm3481-q1-lm3481-abnormal-working-conditions-when-outputs-5v-drop-down-but-duty-cycle-keep-the-same

器件型号:LM3481-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3481

大家好、

下面的电路是 LM3481外部原理图。 用户反馈当5V 输出电压下降时、占空比保持不变。  

CH1:复位 CH2:VIN CH3:DR CH4:5V 输出

CH1:Vgs CH2:VR_SENSE CH4:输出

CH3:IS 占空比

您能提供一些建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    感谢您使用 e2e 论坛。

    您是否有关于应用的输入电压和负载条件的其他详细信息?
    根据器件针对 VR_SENSE 的波形、似乎该器件触发过流保护。

    此致、
    尼克拉斯