This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28720EVM-212:UCC28720EVM-212

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352361/ucc28720evm-212-ucc28720evm-212

器件型号:UCC28720EVM-212
主题中讨论的其他器件:UCC28720

您好!

我知道 UCC28720可以实现无需 Y 电容器的5W 充电器设计。  容易通过 EMI 测试
(应用报告编号 ZHCA597)、我想知道、如果输出变为12V、5W 而没有 Y 电容器设计、那么是否可以通过 UCC28720轻松实现?

Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carson 先生:

    感谢您与我们联系。

    可能很难判断是否通过。 如果滤波器组件可以适应增加的 dv/dt、则取决于布局。

    此致、

    哈里什