This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41009:UCC28740-Q1

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41009, UCC28740-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350161/pmp41009-ucc28740-q1

器件型号:PMP41009
主题中讨论的其他器件: UCC28740-Q1

您好!

我有关于 UCC28740-Q1 (设计参考 PMP41009)的一些问题

1.推荐的变压器一次侧比 NPS 为43.86、 但是这个值意味着一次侧电感过高。  是否可以使用较低的 NPS、例如18?

2.此 Excel 警告为"使用比理想更低的 NPS 可能会导致 DCM 运行在最大负载时更深、并且可能导致效率降低"。 那么、什么是"更深的 DCM "、这是否会导致电路不能正常工作?

祝你一切顺利

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shilin:

    是的、可以选择较低的 NPS、例如18、PMP41009 NPS 为16。  

    更深的 DCM 意味着更长的死区时间(零时间)、这不会导致电路无法正常工作。