This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74900-Q1:LM74900QRGERQ1时序规格检查请求

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351443/lm74900-q1-lm74900qrgerq1-timing-spec-checking-request

器件型号:LM74900-Q1

在 LM74900QRGERQ1的数据表中、有一些时间 识别项目、但我们没有找到它们的规格。 您能帮助我们检查规范吗?

时间 识别项目见 图8-1。 计时波形

 ttDGATE_OFF (DLY) t、  

ttDGATE_ON (DLY) t、

ttOVP_OFF (deg) HGATEt、

tUVLO_OFF (deg) HGATEt、

ttSCP_DLY、

ttOVP_ON (deg)栅极

时间 识别项目见 图9-1。 电荷泵操作:

TDRV_EN

TOFF

非常感谢!

Br, Wenwen.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,文文.

    请浏览第7.6节、您可以找到要查找的数据。

    对于电荷泵运行:

    数据表中的这里提到了 TDRV_EN。

    TON 也取决于使用的电荷泵电容器。 这将是:  

    TOFF 还取决于电荷泵电容、并且无法定义、因为没有设计特定的放电电流。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您的答复。

    是否有 TDRV_EN、TON 和 TOFF 的规格范围?   

    和 PLZ 帮助我们检查以下时间范围:

    时间 识别项目见 图8-1。 计时波形

     ttDGATE_OFF (DLY) t、  

    ttDGATE_ON (DLY) t、

    ttOVP_OFF (deg) HGATEt、

    tUVLO_OFF (deg) HGATEt、

    ttSCP_DLY、

    ttOVP_ON (deg)栅极

    非常感谢!

    Br, Wenwen.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,文文.

    电荷泵相关时序因每个系统而异、因此没有规格范围。 进行了采样、以弄清这里提到了时序。

    以及您列出的其他时序。 请仔细查看提到的部分、您将会查看所有时序。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您的回复!

    除了 tDGATE_OFF (DLY)和 tDGATE_ON (DLY)、是否有任何其他时序要求项?

    非常感谢!

    Br, Wenwen.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,文文.

    我也分享了其他时间安排。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

     该表中是否有关于其他 时序要求项目的信息?

    非常感谢!

    Br, Wenwen.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,文文.

    您是说是否有任何其他时序特性表?

    否、此表中提到了所有必要的时序。

    此致、

    S·迪尔