This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:VDPPM 最大值

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344475/bq25155-vdppm-max

器件型号:BQ25155

您好!

我们的客户询问了 BQ25155 VDPPM 最大值、因为他在下面的数据表中找不到该数字。

您能告诉他最大的 VDPPM 数吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将核实可得到的该值、但我认为这不是我们通过 EC 表保证的数值。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的帮助。

    我确保它应该作为客户参考、而不是规格。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这样做会更容易一些。 我将在这些信息可用后向您提供最新信息。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有可能让我们知道它是如何进行的?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我期待听到我们的测试工程师关于这些数据的回复。 将在可用时立即更新。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    感谢您的反馈。 我明白了。 我正在等待您的反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您知道它们预期在什么温度范围内运行吗?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经向客户询问过、他希望知道温度范围在以下

    0C < Tj < 125°C 且10C < Tj < 85°C

    您能否检查这些温度范围内的 VDPPM 最大值?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 温度为10°C 至85°C 的条件下、他们最能想到的是温度升高端的电压约为250mV。

    我将需要适用于125C 的东西。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    非常感谢。 我可以告诉我们的客户、在10C 至85C Tj 范围内、VDPPM 最大值约为250mV。

    如果您得到此数字、请告知我们0C 至125C Tj 情况。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我可能需要在实验中仔细检查这个温度下的行为、因此这个过程可能需要更长的时间。

    客户是否希望在这些温度下运行? 需要注意的是、在125°C 时、器件很可能会进入 tShut、无论如何都不会充电。 此外、根据 THERM_REG 设置、器件热调节可能会对充电产生影响。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    非常感谢您的合作。

    客户希望确保这个125C 的温度范围的原因是此数字是 BQ25155的最大工作温度。 但它实际上使用了高达85C 的温度。

    我想确保我们很难测试它、因为在125°C Tj 下进行热关断工作?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、热关断应在典型温度为125C Tj 时发生。 我仍在努力获得这些结果、但我正艰难地接触到烤箱来运行测试。 我的目标是在星期五之前完成这项工作。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    非常感谢您的全力帮助。

    I undertsood。 我将尝试与客户协商、以便能够避免此测试。

    顺便说一下、这个客户也询问 Ron IN-PMID 数据。 我现在正在检查详细信息并将其发布在另一个主题上。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢你。 一旦我能够对其进行测试、我将返回实验室结果。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    当我们与客户讨论时、客户的 VDPPM 在125°C 下降低。

    另一方面、他想知道 Ron (IN-PMID)温度特性10C 至85C Tj。 原因是他的目标终端设备太小、因此需要注意电池充电期间的系统温度升高。 尽管我们知道热调节会阻止裸片温度升高、但他还是试图尽可能将系统温度的升高控制在尽量精确到 BAT 电压的水平。

    如果我必须将他的新请求放在另一个主题上、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我也会希望获得这些信息。 我们现在可以继续讨论该主题。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    非常感谢您的帮助。 如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    看起来 Ron (IIN-PMID)的最大值是在较高温度下的。 对于-40到125、 根据器件规范、我们保证的最大值为520m Ω。 在10到85°C 区域中、我们看到的典型值可达380 m Ω、但需要注意的是、器件规格最高可达520 m Ω。 客户应考虑这一点。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    非常感谢您的全力帮助。

    必须解决客户问题。

    此致、