This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8764-Q1:CRC 0xf0-0xF3重新计算的示例代码或脚本

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8764-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350656/lp8764-q1-example-code-or-script-for-crc-0xf0-0xf3-recalculation

主题中讨论的其他器件:LP8764-Q1

您好、专家:  

PN:LP876411B4RQKRQ1

如 slvaf93a -可扩展 PMIC NVM 更新指南所述、如果页0寄存器0x82 ENABLE_DRV_STAT 的数据值不是0x08、则必须手动计算页0和页4的寄存器 CRC、并将结果写入 PMIC。

是否有用于 LP8764-Q1 CRC 寄存器0xf0-0xF3重新计算的示例代码或 Python 脚本?

谢谢。

石材

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stone:

    感谢您的联系!

    我将进行深入研究并检查我们是否有任何脚本、但它提示您如果第0页上的寄存器0x82没有0x08值、则需要手动计算它。  

    Br、

    伊什蒂亚克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stone:

    CRC 计算示例位于上述文档中。 在第11页上。 所以我想知道你问的是不是我没有得到的其他东西。

    但是、该 NVM 用户指南中提供了所需的所有信息。  

    Br、

    伊什蒂亚克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ishtiaque、
    我在其他帖子中看到过 programTP6594Example.c、因此我想也许还有适用于 LP8764的示例。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315654/why-my-automated-programming-with-tps6594-doesn-t-work

    将让您知道、在参考 NVM 更新指南中的示例后、我们是否还有进一步的问题。  

    谢谢。

    石材

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stone:

    本质上、CRC 校验和 计算与上述示例类似。 因此、是的、您可以参考给定的示例和 NVM 更新指南并实现代码。  

    如果您有更多问题、请告诉我、如果没有、我可以关闭此主题。 谢谢!

    Br、

    伊什蒂亚克