This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54325:出现在数据表9.2.2.1节中公式3中的变化范围0.763和0.0017

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352240/tps54325-the-variation-range-of-0-763-and-0-0017-that-appears-in-equation-3-in-section-9-2-2-1-of-the-data-sheet

器件型号:TPS54325
该数值未出现在第7.5节的"电气特性"表中。 请告诉我变化的范围。 

此致




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 FB 电压变化。 谢谢。

    此致、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,石鹏三

    0.763从751到799的典型变体?

    或者从0.751 * 0.763/0.765到 0.779 * 0.763/0.765?

    或从0.751 +(0.763-0.765)至 0.779 +(0.763-0.765)?

    0.0017恒定吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi:

    典型值为0.765、但当 Vout>2.5V 时会出现漂移。 但范围始终是0.751~0.779。

    谢谢。

    此致、

    石屏市