This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732:RST/EN 识别时间

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21732, UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350713/ucc21732-rst-en-recognition-time

器件型号:UCC21732
主题中讨论的其他器件: UCC21750

尊敬的团队:  

我的客户想知道  UCC21732上用于启用和关断器件的 RST/EN 最短识别时间。  

在 UCC21750数据表中、我们可以看到 RST/EN 引脚被拉低的时间超过 trstfil (典型值600ns)、如下所示。   

但 UCC21732数据表中也没有关于 何时应保持低电平的注释、如下所示。   

UCC21732和 UCC21750是系列器件、因此我认为两个器件的 RST/EN 功能是相同的。

如果不是、请告诉我您对 UCC21732上 RST/EN 启用和关断的最小识别时间的看法。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    UCC21732还具有 TRSTFIL (去毛刺脉冲滤波器时间复位/FLT)规范-它的典型值为650ns -它是电气参数表的一部分。

    谢谢

    萨西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sasikala:  

    感谢您的评论。  

    我知道 UCC21732也具有  TRSTFIL 的规格。 但是、如果客户希望在正常运行期间仅禁用和关断器件、请勿复位 FLT 信号。 是否需要 TRSTFIL? 请告诉我您的意见。  

    谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    您是指使用 EN 禁用输出吗? 是的、TRSTFIL 时间适用、仅当 EN 被拉至长于抗尖峰脉冲时间时、它才会关闭输出。

    但是、一般输出开启/关闭由 INP 和 INN 引脚控制。 我很好奇、系统中为何使用 EN 引脚?

    谢谢

    萨西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sasikala:  

    感谢您的评论。  

    客户希望将 EN 信号用作紧急情况。  

    谢谢你。