This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:当 TPS61088的使能引脚为低电平时、为什么输出电压不关断

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351786/tps61088-when-the-enable-pin-of-tps61088-is-low-why-the-output-voltage-is-not-shutdown

器件型号:TPS61088

您好,先生

 当我使用 TPS61088时、输入电压为7.92V。 当使能引脚为高电平时、输出电压为12V。  没错。

 但当 ENABLE 引脚为低电平时、输出电压为 7.63V、预计为零。 为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 benfa:

    此器件并非真正断开负载。

    上部 MOSFET 获得一个内部体二极管、可以将输入传导至输出。

    最尊重

    费格斯