请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61088 您好,先生
当我使用 TPS61088时、输入电压为7.92V。 当使能引脚为高电平时、输出电压为12V。 没错。
但当 ENABLE 引脚为低电平时、输出电压为 7.63V、预计为零。 为什么会发生这种情况?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.