This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503-Q1:超过规格限制的短路电流尖峰

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36503-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352135/lmr36503-q1-short-current-spikes-over-the-spec-limit

器件型号:LMR36503-Q1

大家好、LMR36503-Q1的额定电流为300 mA、但对于我的设计、有一些很短(20usec)的电流尖峰为400 mA。 该电压是否可接受、并且不会损坏器件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wen

    该器件可以处理300mA 的直流负载电流、但电流限制包括交流电感器纹波电流、电流限制规格如下所示:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wen  

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"以关闭主题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一些电流波形、可以与  LMR36503-Q1搭配使用吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wen

    您能否提供您拍摄这些示波器照片时情况的更多详细信息? 如何测量电流? 您是否使用电流探头?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    两个捕获都使用电流探头。 对于有2条迹线的迹线、1mV 等于1 mA 的迹线、底部迹线会放大到顶部迹线中。 峰值为354 mA、时标为每分段5ms、每分段200us。 底部虚线位于300 mA。

    对于另一个捕获、它已经处于 mA 标度、是在不同条件下获取的、因此电流 不同。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wen

    您是在什么情况下捕获这些图的? 例如、发生短路事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    捕获在器件上电期间发生、在正常运行期间很少发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wen

    输出电容是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    简单来说、这些捕捉是使用不同直流/直流转换器时的、波形是器件初始化(而不是上电序列)的一部分。 我还没有使用 LMR36503-Q1为我的器件供电。 我们将使用数据表建议的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wen

    明白了。 如果使用 LM36503-Q1时有任何问题、请创建一个新主题。