This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7002:不可预测的关断

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7002, LM2596, TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352259/tps7a7002-unpredictable-shutdown

器件型号:TPS7A7002
主题中讨论的其他器件: LM2596TPS54560

大家好、 TPS7A7002存在问题、希望有人能向我解释、为什么它的运行方式会这样。 我有一个 GSM 调制解调器的设备(SIMCom 800系列)、它需要3.4V 到4.4V 的电源、可以承受高达2A (持续时间约1ms)的瞬时电流。 长期以来、它工作良好、由肮脏便宜的中国版 LM2596 (这是一款3A 直流/直流稳压器)供电、由24V 输入供电。 现在我决定重新构建 PCB、使其变得更小、我使用了由5V 供电的 TPS7A7002、而不是直流/直流电源。 这是故事的棘手部分-我的 GSM 调制解调器在连接到网络的时刻开始重新启动。 与旧直流/直流转换器连接期间有示波器图:

和全新的 TPS7A7002:

正如我们在屏幕截图中看到的、下降很大、降到2.8V、这就是 GSM 调制解调器复位的原因。 那么、主要的问题是- TPS7A7002是否具有数据表中未提到的某种短路保护、或者其电流检测电路非常敏感、以至于3.36A 的限值还不够? 在这种情况下、是否可以使用 LDO、或者我应该返回直流/直流?

P.S.这里是 PCB 设计的原理图和

(添加与 C4和 C5并联的470 μ F 电容器不会改变任何内容)

可以有人帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    请允许我在2-3个工作日内回复您的问题。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否注意到这是启动事件、还是在器件已开启的情况下看到此过流事件发生?  

    如果这是作为启动事件发生的、则在启动 LDO 时您看到的额外电流完全正常并且是预期的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否也尝试过查看此事件是否在多个器件上发生? 如果没有、请尝试其他器件、可能没有新的 PCB、那么会发生什么情况。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,LDO 已启动很长时间,GSM 调制解调器收到了连接网络的命令(在连接时,出现了电压下降,调制解调器也启动,并成功轮询了插入的 SIM 卡)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是更换负载(在我的情况下为 GSM 调制解调器)、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是要更换器件。 如果可能、在不安装新 PCB 的情况下尝试使用新器件、然后告诉我会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在此调制解调器连接期间在同一屏幕上发送输入和输出电压的示波器快照?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很惊讶、但出于某些原因、我们焊接了另一个 TPS7A7002而不是旧的、GSM 调制解调器工作非常好、 连接时甚至无法触发示波器(我的意思是绝对不存在压降)。 因此、感谢您的帮助(很遗憾、我应该先完成它、但我认为它太简单了、因为 LDO 在输出端已经有4V、所以我认为它应该正常工作)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于科学目的、使用旧的 TPS7A7002的示波器图:红色迹线输出(4V)、黄色迹线输入(实验室电源提供的5V)。 出于某种原因、在输出端压降结束后、我们可以看到输入端出现一些尖峰(它是类似于反电动势吗?)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    「我知道了,妈妈。」 我还有第三个 LDO、我焊接了它、它的行为与第一个 LDO 一样:在连接时会产生巨大的压降。 我开始认为我从 LCSC 购买了假冒 TPS7A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件肯定是假冒的、而且我不想诋毁它是您所看到问题的可能答案。  

    因此、这可能会导致热关断异常。 如果我们看到功率耗散接近3W、结果是温度上升到接近164°C。  

    热关断始于160摄氏度。我并不是说这可能是原因、但可能会发生这种情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的参与、Hanna、我认为使用 LMR3360之类的直流/直流转换器重建电路将会更简单、更快速(我曾尝试用另一个项目 PCB 的 TPS54560为调制解调器供电、使用电线、一切都运行良好、只要进行任何数量的尝试)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。 我很高兴能够提供帮助。 我将关闭此主题帖。