This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:无法清除 XCHG/XDSG 标志

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353264/bq40z50-r2-cannot-clear-xchg-xdsg-flags

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

电池组配置为2S、配备18650节电池。 我已经对正确的化学成分进行了编程、并确保电芯数位为[0、1]、但无法清除 XCHG 和 XDSG 标志、从而使 MOSFET 正常运行。

如果我在 BQStudio 中手动切换 FET、它会起作用、我可以充电和放电、但它们会保持开启状态、我无法进入 emshutdown 模式。 我怀疑这是 RCA 报警,如注册表报告0mA ,但我怎么应该循环电池组,如果我不能充电或放电? 我应该手动开启 FET、然后对其进行循环、或者我是否需要进入学习模式?

我必须缺少电池组的一些配置设置、但我目前处于丢失状态。

提前感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Matt、

    您应该能够发送"FET_EN"命令、这应该会使 FET 导通。 您必须手动开启 FET。  

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、它似乎做到了诀窍。 我有点困惑、这种缩进式制造应该是什么样的。  

    是否旨在 设置 Mfg 状态初始化寄存器并重置器件、还是希望在编程期间发送这些命令? 我基本上忽略了制造状态寄存器、因为我错误地认为它们用于测试、而对于最终产品、可能会被忽略。

    感谢您的帮助! 我现在 遇到了仪表 LED 从不亮的问题、但我将进一步阅读这本书、如果需要、可以制作一篇单独的帖子、以便在此对内容进行组织。