This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:电源序列

Guru**** 2522900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350669/tps2121-power-sequence

器件型号:TPS2121

您好、专家!

在以下条件下使用 TPS2121是否可以?

当未为 IN1或 IN2供电时、为 PR1提供独立的3.3V 电压。 在断电期间、IN1和 IN2关闭后、PR1的3.3V 电压下降。 数据表中的建议运行条件表明 PR1的电压范围为0V 至5.5V、并且没有关于该序列的具体说明。

但是、如果有任何建议、比如最好通过 IN1上的分压器为 PR1供电、请告诉我。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    无论 IN1/IN2状态如何、都可以为 PR1供电。 通常建议在 PR1上使用电阻分压器、但如果您的应用通过从外部控制电阻分压器来实现更好的工作效果、那么没有问题。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    感谢您的答复。

    我正在考虑为 OV2 引脚提供一个独立的3.3V 电压、以不使用 IN2作为输出。

    是否可以直接向 OV2引脚施加3.3V 电压?

    谢谢、Katsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    可以、也可以直接向任一 OV 引脚施加3.3V 电压。

    谢谢。

    帕特里克