请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79631-Q1 e2e.ti.com/.../SCH_5F00_MCU_5F00_2024_2D00_04_2D00_18_2D00_2.pdf
您好,
目前我们使用串行调试助手发送唤醒序列(TX 下拉2.5ms)、发现电流增加了约10mA (用自己的电路板)、-15mA、DVDD 和 DVDD 跳到了一个高水平、 然后发送[80 00 05 01 F5 8F]通信帧(1Mbps、8-N-1)、无返回数据。
我的问题如下:
1、这是仅使用一个 BQ79631芯片时的正确通信过程?
2、在软件设计参考文档中、我只使用 BQ79631-Q1芯片进行通信、能否忽略自动寻址步骤?
3、我们使用逻辑分析仪来检查79631 RX 引脚上的信号、并自动检测到波特率确实是1M、每个字节的时间间隔是10us、每个帧之间的间隔是20ms,如图所示: