This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:TPS3850故障率

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353298/tps3850-q1-tps3850-failure-rate

器件型号:TPS3850-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3850

嗨、团队,

对于看门狗 IC TPS3850、它显示 IC 故障率为25英尺、但出于功能安全要求、它应小于10英尺、因此25英尺的故障率是否是最终故障率? 是否有任何可能改善故障率的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  TI 遵循 IEC TR 62380/ISO 26262和 SN 29500-2计算时基故障率、这些信息包含在功能安全、时基故障率、故障模式分布和引脚 FMA 文档中。  这些是最终值、当前没有更新此器件或功能安全时基故障率的计划。 这些功能安全时基故障率与功能和复杂性相似的器件一致。