This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:Vin1悬空。 是否需要下拉?

Guru**** 2530730 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100, TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351746/lm66100-vin1-floating-pulldown-needed

器件型号:LM66100
主题中讨论的其他器件: TPS2116

您好!

我打算使用 LM66100+PMOSFET 作为数据表中的以下设计

我有一些在 EVM 板或数据表中找不到的问题:

1.我需要再次检查 LM66100是否运行良好、即使 Vin1缺失(0V)、而 Vin2为2.9V。 如果主电源断开、Vin1将悬空、是否建议在 Vin 处使用 100K-1M 的下拉电阻?

是否推荐输出电容器? VIN1输入电容器、该怎么办?

3.从 ST 引脚到 Vin1的电阻器是否只是上拉电阻? 您是否建议任何可降低泄漏的值?

谢谢

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Francisco、

    1. 我们不建议 在直流条件下采用这种运行模式,因为 CE 引脚可能会长时间悬空。 此设置的理念是始终存在两个信号源。 如果您只想长时间使用一个通道、我建议将 TPS2116视为替代器件。 TPS2116是一种 powerMUX、可用于该方法。

    2.我们通常建议输入电容= 10倍输出电容。
    3.我们通常建议 ST 引脚使用10k 欧姆电阻器。 它的作用是上拉。

    谢谢。

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到它不推荐。  它的常见用途是什么?

    只与 VIN2一起长时间使用 LM66100会有什么问题? 与 TPS2116相比、最有趣的一点是当仅 VIN2备用电源工作时、静态电流非常低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Francisco:

    通常在需要介于 1.5V 至5.5V 之间的两个输入时使用。

    重新绘制原理图后、CE 引脚不能悬空。 对于 LM 66100、我们可以在技术上使 Vin 保持悬空、但 请注意、长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件可靠性。

    此外、在最大绝对温度范围内运行并不理想、因为数据表规格中可能存在显著变化(时序、导通电阻、对输入的响应等)、因为这些变化都是在建议的运行条件下进行的。

    谢谢。

    萨姆