This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:LM3409HV 输出电容器推荐值

Guru**** 2545290 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339721/lm3409hv-lm3409hv-output-capacitor-recommendation

器件型号:LM3409HV

大家好!

我目前正在构建一个基于 LM3409HV 的 LED 驱动器。

在我的测试中我已经看到、使用1uF (为了测试、我将使用廉价的电解电容器)输出将解决噪声问题。

我应该使用哪个电容器? 我正在寻找一个 SMD 0805 100V 电容器。

非常感谢!

此致

西莫内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您未提供任何有关设计参数的信息、因此很难为您提供建议。  我会浏览数据表、并使用数据表中的计算值来找出元件值。

    -fhoude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我已经计算了其他器件:

    在这里、我向您发一份摘要:

    输入电压:48V

    VLED:41、5V

    盘绕:0.75A

    L1:47 μ H

    Rsns:0.25 Ω

    COFF:470pF

    ROFF:22k

    Ruv1:6、98K

    RUv2:49、9K

    Cin:2x 2uF 100V

    Q1:ZXMP10A18KTC

    Fsw:525KHz

    我做了一些测试、1uF 似乎是一个很好的输出值(产生的噪声和热量很少)。

    我已经测试了一个 SMD 电容器,结果不好,切换回电化 THRT 它的工作正常. 我想知道我是否必须在输出上使用某种特定类型的电容器。

    谢谢!

    西莫内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "那你打算怎么办?"  您能与我分享波形吗?  电感器电流、SW 节点、输出电压等?  我们一直在输出上使用陶瓷,所以我很惊讶地听到你有"坏结果"。  请定义不良结果并向我展示。   

    -fhoude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我给你发送一些测量,

    电感:

    MOSFET 栅极:

    输出:

    作为不良的性能,我有一个非常"模糊"的噪音和更多的热量产生。 现在、我将在输出上使用这个电容器:

    CGA4J3X7S2A105M125AE TDK | Mouser Italia

    如果我在输出端放置 Elna 1uF 100V 电解电容器,噪声几乎不能下咽,产生的热量就少得多。

    如果您需要更多信息、请告诉我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否说您会听到可闻噪声、这是"不良结果"?  您应该考虑使用不同的电感器。  它通常是噪声源。  您是否确定电容器未破裂或出现类似情况?  尝试使用新的或不同的陶瓷电容器。  您认为更多的热量是什么意思?  "你怎么知道的?  什么是变热?  给我发送你想要的视频。  也向我发送波形。  我要确保它看起来运行正常。

    -fhoude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、噪声很大。 我使用 TDK 电感器作为数据表中的示例、

    SLF12575T-470M2R7-LCSC TDK | C81468 - PF

    我还试图更改电容器、即使是2.2uF 电容器也会产生相同的噪声。

    我发送给您的波形看起来不错吗? 告诉我你还想看到什么。

    MOSFET 和二极管会变热。 电解质帽,它们几乎不会变成蠕虫。 我还没有测量温度、但即使用手指触摸也能发现温度差异...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测量了 Elna 电解电容器、其 ESR 为3欧姆、而陶瓷电容更低(约为0.25欧姆)、这可能是个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记说明我在 EN 引脚上使用 PWM 调光。 我将在该引脚上发送一个5V 200Hz PWM 信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过不同的电感器、它不是鼓芯电感器。  您可以尝试  SPM6545VT-470M 或   IHLP3232DZER470M51等产品。   

    我想查看 SW 节点、电感器电流、输出电压和 EM (PWM)信号。  应记录在两种条件(有和没有电解)下器件(MOSFET 和二极管)的温度。  如果开关相似、那么我不了解损耗的差异。  或许一旦我获得波形、我就可以看到发生了什么。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我没有其他类型的电感器、但我会购买您推荐的电感器。

    对于 SW 节点、您是指 Mos 漏极-二极管-电感器节点? 再次感谢您!

    此外、如何测量电感器电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simone、

    是的、这是正确的节点。  该开关应在 Vin 和~GND 之间切换、从而切换节点(SW)。  如果提起电感器以将一个环路与电感器串联、从而使用 电流探头 那么我建议提起电感器的输出侧、因为您不会将高压开关节点辐射到周围电路中。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您! 现在我没有电流探头、我会尽快尝试获取一个。 同时,我给您发送一些其他措施:

    输出端采用电解质:

    EN 引脚上的 PWM 信号:

    SW 节点:

    输出:

    在输出端不使用电容器:

    EN 引脚上的 PWM 信号:

    SW 节点:

    输出:

    我必须进行温度测量、但升温最大的组件是二极管(我使用的是 SS3H10-E3/57T)。 电感器和 MOSFET 非常热、但不会太热(这是 ZXMP10AKTC -或许我可以选择更低的 MOSFET 上的 RDS)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形也没有显示。  您需要使用 IR 摄像头或热电偶来测量温度、以查看正常电容电路和电解电容电路之间的温度差异。  如果没有电感器电流和 SW 节点、就很难理解开关转换器中发生了什么情况。  您将需要一个电流探头。  

    -fhoude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要关闭这个主题、我假设您已经弄清楚了。