This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:压降后 CAN##39;t 正常重启

Guru**** 2375700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65216, TPS65217
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352588/tps65217-can-t-restart-normally-after-voltage-drop

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件: TPS65126、TPS65216

您好!

客户将 TPS65217用作 AM335X 的电源。

它们连接5V 电压源为 TPS65217供电。 此外、它们还添加了一个超级电容器来扩展电源。

他们发现、如果他们拔掉5V 电源、并使用超级电容器为 TPS65217供电。

当电压低于3.8V 并插入5V 电压源时、TPS65127可正常重新启动。

但是、如果电压大于3.8V 并插入5V 电压源、TPS65127将无法正常重启。

这背后的原因是什么? 怎样解决这一问题呢? 谢谢你。

陈义山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    • 5V 电压连接到哪个电源? USB 或 AC?
       
    • 超级电容器连接在哪里? 它是否连接到 BAT 引脚输入端?
       
    • 您能否分享原理图供参考? 如果您需要一个私人空间来共享、我可以设置一个。
       
    • 您是否有任何示波器截图可以更清楚地显示您看到的问题?
       

    如果 TPS65217 PMIC 未出现完整的 UVLO 条件(完全丢失所有电源电压以复位数字内核)、并且由于超级电容器保持系统运行、仍处于工作状态、 您需要按住按钮>8秒才能启动复位、如以下数据表中的状态图所示:

    如果您不想使用按钮、则完全复位的另一个选项是将 PWR_EN 拉低或对输入电源进行下电上电、这将要求超级电容器低于工作输入电压。 如果超级电容器仍使系统保持工作状态、重新施加5V 输入不会导致复位、它只会将超级电容器的输入源切换到5V 输入并继续处于工作状态。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我可以向您展示原理图、请为我们创建一个私人空间。

    5V 输入和超级电容均连接在 AC 引脚中。

    对不起,我没有太多的范围镜头为你,但我认为这个现象是非常清楚的。

    我们是否有其他解决方案来重置器件? 客户无法按下底部或下拉 PWR_EN 引脚。

    如果他们改为使用具有芯片内部独立输入的 TPS65126、这是否能解决客户的问题?

    陈义山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    另一种复位芯片的方法是将输入电压降低到足够低的水平、以复位数字内核。 这意味着复位时序取决于超级电容器放电所需的时间。 如果您通过电阻器进行某种形式的有源放电、这段时间可能会缩短。

    如果他们切换到具有内部单独输入的 TPS65126,这是否可以解决客户的问题?

    只是为了清楚说明、你在上面的陈述中是指 TPS65216吗? 如果是、我不确定该器件是否能解决您遇到的问题。 TPS65216的行为将相同。 如果您没有将输入电压降至阈值以下来触发 UVLO 条件、除非通过按钮向 PMIC 提供直接复位信号、否则 IC 将继续运行。

    导致输入电压降复位的唯一方法是 低于 UVLO 阈值并触发复位事件。

    此致、

    詹姆斯