This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:由于关断延迟而导致短路测试期间发生放电 MOSFET 故障

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350250/bq76200-discharge-mosfet-failure-during-short-circuit-test-due-to-delay-in-turn-off

器件型号:BQ76200
尊敬的先生:
如前所述、我们使用 bq76200作为高侧栅极驱动器 IC、用于 在48V BMS 应用中驱动充电放电 MOSFET。  
我附上了原理图 和 MOSFET 数据表、供您参考。  
我们使用2个并联 MOSFET。 (Vds = 100V、Vgs= +/- 20V、Vgsth= 2至4V Ciss = 15000pf、)
 在放电电 流为70A 时、一切都正常。 但是、放电 MOSFET 会在直接负载短路测试期间发生短路。
我们尝试在40A 短路测试期间捕获波形。 在这里、MOSFET 并未故障、但我们正在观察到 放电 MOSFET 的源极和栅极上出现一些振铃、这可能是 负载短路期间 MOSFET 损坏的原因。
根据数据表和应用手册,关断分两个阶段进行。
1.第一相- DSG 引脚通过 RC 时间触点下拉至源极(PACK+)电压、具体取决于 Rdsg 电阻器。 (对于我们的电路、12us - 根据示波器上捕获的波形在22us 内发生)  
Rdsg 为200欧姆、每个 MOSFET 采用单独的铁氧体磁珠。 我尝试了更改 Rdsg、但对振荡没有影响、只有初始延迟在改变。
2. DSG 引脚和 PACK+下降到0/PACK-- 在此期间 DSG 引脚和 PACK+上会出现一些振荡。 DSG 正在跟随 PACK+。 这个周期正被延迟。 PACK=在4ms 后下降到0。 我们怀疑这是否会阻止 MOSFET 关断而电流仍在流动。
( 在40A 短路测试期间连接示波器波形)
更多观察结果:
对充电 MOSFET 无影响
2.任一放电 MOSFET 损坏。
3.尝试更改 Rdsg 值(R29在 schamatic 形式100欧姆至1k,对振荡无影响)
4.尝试添加缓冲电路(无效果)
5.尝试将 RGS 值从10M 更改为20M ,没有效果。
请您支持审查设计和调试该问题。  
如果需要更改、请告诉我。
正在等待 您的回复。
谢谢。此致、
莫妮卡 Bagadee2e.ti.com/.../High-side-driver.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    我从原理图中看到许多元件都是 DNP、您在此测试(D8/D7/R35)期间是否组装了这些元件? 所有这些都是针对该器件建议使用的元件。

    我同意寄生振荡可能导致 FET 故障的原因。 我们有一篇很好的常见问题解答 E2E 文章、在讨论 FET 故障时我们参考了这篇文章:

    您是否也能获得 FET 的栅源电压? 您可以使用示波器的 Math 函数从 DSG FET 的栅极中减去源极电压。

    是否选择了针对振荡频率的铁氧体磁珠? 理想情况下、磁珠应在振荡频率下具有最高阻抗。

    过去、我们还遇到了振荡问题、这些问题是在我们向 DSG FET 的漏极栅极添加小电容器后修复的。 如所示  图6. 添加了 CGD 的 DSG FET 的  适用于 bq76200高侧 N 通道 FET 驱动器的 FET 配置应用手册。 这高度依赖于系统、因此可能不适合您、但可能值得一试。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8360.High-side-driver.pdf

    我添加了新的原理图、实际上只有3个电阻器是 DNP、其余所有都已连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    感谢您的确认。 好极了。

    我想您可以通过 R30上的测量(主要是栅极-源极电压)更清楚地显示关断期间的导通情况。 无论如何、我确实认为振荡是主要问题。 并查看漏极电压来确定导通电阻。

    您是否执行过任何其他测试? 例如增加 DSG 引脚电阻?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最初、我们使用 Battery Cycler 进行测试。 然后、我们连接了纯电阻负载。 我们观察到振荡和延迟通过电阻负载完全消除。 从而使振荡问题得到解决。 这是由于骑自行车者的负荷。

    但是、在连续短路测试期间(接触负载直接短路)、放电 MOSFET 会造成损坏。 我们可以看到 IC 试图下拉栅极电压、PACK+变为负值、但 PACK+又上升、MOSFET 和保险丝损坏。

    连接示波器快照(粉色- DSG、DSG 启用、黄色 PACK+、绿色电流)。 使用 MCU、可在200us 内检测到电流。 根据 Bq76200计算得出的 DSG 下降时间为5us、但它花费了大约100us。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    这会返回到我在上面分享的常见问题解答帖子:

    现在我们可以排除振荡(很高兴听到这个问题!)。

    由于迹线/负载或电池上的电感、FET 关断期间可能会出现高电压瞬变;如果尖峰过大、可能会超过 MOSFET 的漏源额定值。  

    放电也可能太慢、如果关断期间无法处理电流、MOSFET 可能会损坏、具体取决于 FET 的 SOA 以及其在线性区域内保持多长时间。

    在导通/关断时找到适当的平衡是我们可能需要在这里确定的。 如果关断速度太慢、可以减小 DSG 电阻。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您正确地说过的、  

    1.我试图改变 Rdsg 到10欧姆。 此处提供的图形表示 Rdsg=10欧姆。

    2.为让 MOSFET 在 SOA 短路电路中工作,需要增加放电电路中并联的 MOSFET 的数量?

    3.所选 MOSFET 的 Vds 限值为100V,我们在测试过程中观察到它低于限值。 在开关期间限制振荡的方法是什么? 我在 PACK+处连接了电容器和 TVS 二极管。 我也尝试添加缓冲器电路、但振荡没有变化。

    请求您提供建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    如果 FET 由于无法处理电流而出现故障 、那么我认为唯一的解决方案是:

    1. 并联添加更多 MOSFET 以提高其电流能力
      1. 这实际上也会减慢关断速度、因此如果关断速度是导致问题的原因、可能不会太大。
    2. 通过使用外部电路进一步增加关断速度。  
      1. 有很多关断电路可供使用。 我们使用过的经常使用的典型本地关断电路是 BJT 本地关断电路。 我们在中展示/描述了这些参数 第 5节并联 FET 测试电路 的  带有 BQ76952、BQ76942电池监视器的多个 FET 而不是应用、这虽然是用于不同部件、但此概念仍然适用。
      2. 请记住、如果关断速度太快、则电压瞬变可能会造成损坏。

    振荡通常可以通过几种不同的方式进行处理、一种是在每个单独的 FET 栅极上安装铁氧体磁珠(FB)(我已经知道您已经安装了该铁氧体磁珠)、FB 在理想情况下可通过在振荡频率下具有高阻抗来抑制振荡、 这就是为什么选择一个以其为目标的 FB 非常重要。

    另一种方法是使用固定电阻器而不是 FB、这会抑制振荡、但反过来也会在一定程度上降低开关速度、因为电阻在任何频率下都存在。 您可以尝试在这里使用固定电阻器的情况下进行测试。

    另一个有用的方法是采用良好的 布局实践、尽可能减少寄生元件。 匹配的栅极布线、小关断环路、设计布线以实现低电感。 所有这些都有助于防止振荡。 即使选择 FET 也是不错的、栅源阈值电压差异较小的 FET 也不容易受到 振荡的影响。

    几年前、我实际上在我们每年一次的 BMS 现场研讨会上都谈到了这个主题、这里是此演示的 PDF 文件: http://www.ti.com/lit/SLYP856

    我将链接到了一些有助于设计 MOSFET 布局和电路的应用手册。 我在这里也介绍了关断电路、此处的资源也对这些电路进行了说明。

    我还想说明另外一点、您是否也尝试过使用 DSG 引脚  R29电阻器运行同样的测试? 例如、1千欧的电阻器?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您共享此文档。 我将详细介绍并了解

    在测试过程中观察到的另一件事是、在50us 内 PACK+(放电 MOSFET 的源极)与门达到零、电流为零。 MOSFET 也是安全的。

    但不知何故、PACK+再次上升到 BAT+、GATE 再次跟随。 但是、在这种情况下、电流为零、因此 MOSFET 必须关闭。 但我无法理解为什么 Pack +在变为零后再次上升。 在 PACK+处连接的 CF 和 RF 是否导致问题? 我选择了数据表中建议的最低值。 除了比较基准以外没有其他电容器、什么可能导致 PACK+再次上升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    我刚刚注意到了一点。 Q3图似乎不正确、体二极管是反向的、正确吗? 如果 FET 的体二极管正确、这意味着该二极管会绕过 DSG FET。  

    现在、对于您的新问题、在 PACK+上升期间是否连接了负载?  

    如果在它变为低电平后暂时上升、这可能是由我之前介绍的瞬态导致的。 如果它的值更恒定、则可能只是漏电流、导致电压升高。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是预充电 MOSFET。  这是符号错误、但实际上是相反的。 通过 在电路中使用 RD3P130SP、成功连接二极管。

    它与 RC 滤波器的100us 输出一样稳定至 BAT+值、并在50us 内保持稳定、然后再次稳定下降。

    射频、CF 可能会产生影响。 我使用了相同的建议值。 我曾尝试将 RF 从100更改为50、但没有变化。 我可以移除 CF 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    不应移除 CF 电容器。 我认为射频或 CF 都不会导致此问题。 您可以看到 RF/CF 如何影响数据转换器中 DSG FET 的  bq76200简单应用原理图之外应用手册。

    这可能是  FET 关断后由于电路板/负载寄生效应而导致的电压瞬变。 我可以想象、降低关断速度会导致 PACK+瞬态电压降低。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过增加 Rdsg 电阻器增加关断时间? 正如我之前提到的、我试图将 Rdsg 从0欧姆更改为1K、但振荡中有振荡。 我无法评论 PCB 布线、因为我无法进行切割和验证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    是的、正确。 我建议进一步增加该值、看看瞬态的外观。

    您可以尝试将其改为2千欧。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二极管?好的。

    另外一点、在 EVM 板用户吉斯中、D2 (SMCJ75A、75V tvs 二极管为 DNP)和 D3 (器件型号- ES3D-E3/57T)连接、电压为200V。 但是、PACK+最大电压为70V。  

    我应该连接 D2以限制传输吗? 200V 的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    D2用于正瞬态保护、如果您需要瞬态保护、我建议添加它。 PACK+绝对最大电压实际上为100V。

    D2的用途是 反激二极管、因此可以防止一些负瞬态。 现在、它并不完全用于瞬态保护、但也可以用于反向充电器保护。 它是可以添加的最简单的反向充电器保护。 但是、我不建议为此使用该二极管。  

    以下应用手册介绍了不同的反向充电器保护电路:

    我建议使用中的电路、 第 2部分:低电压反向电压保护 。 添加反向充电器保护电路。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙