This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:CORE_0.85V 调试

Guru**** 1461750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350349/tps546d24a-core_0-85v-debug

器件型号:TPS546D24A

大家好、

我以堆叠设置配置了3个 TPS546D24ARVFR IC、以便为 FPGA 提供内核电压。 IC 的预期输出电压为0.85V。 不过、我最初观察到输出电压为0.9V、对 FPGA 编程后、会增加到1V。 什么原因可能导致这种行为?

谢谢。

什法利 N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:

    请将原理图和布局以及您测量输出电压的位置发送给我们。
    TPS546D24A 应将输出电压调节到连接遥感功能的点。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    我已经共享了我的原理图和布局文件。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../1460.iW_2D00_EMEW7_2D00_BF_2D00_01_2D00_R1_5F00_0_2D00_REL1_5F00_1_2D00_TPS546D24ARVFR.brde2e.ti.com/.../8780.TPS546D24ARVFR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:

    看起来您有一个测试点 (TPH5)。 您测量的是0.9V 吗? 您在哪里参考 GND?  

    您的调节点位于 FPGA (用红色圆圈标出)、因此测试点的电压将更高、以补偿由于 PCB 电阻引起的压降。  

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    我已经探测了 C103两端的电压、并通过100us/div 比例将波形与您共享。 您认为我们可以通过更改原理图来解决这个问题吗?

    谢谢。

    什法利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:

    数字万用表是精确测量直流电压的更好选择。 请使用万用表、让我们知道您在有负载或没有负载的情况下正在测量的内容。  

    此外、请测量 C43两端的电压。 这是 器件进行调节的地方、 预期电压为0.85V。  

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

     我检查过 C103的电压、它显示0.852V。 对于 C43、电压测量值为375mV。

    谢谢。

    什法利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:

    (抱歉、我想使用 C44、它是 VOSNS 和 GOSNS 之间的电容器)  

    现在您正在 C103处测量正确的输出电压、 这正是我们的预期。  

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    在 C44上测得的电压为0.85mV。

    谢谢。

    什法利 N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:

    太棒了! 这一问题似乎是由于示波器的测量。 如果您需要任何进一步的帮助、请立即与我们联系。

    谢谢!
    Tomoya