This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79631-Q1:BQ79631-Q1

Guru**** 1165740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79631-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353124/bq79631-q1-bq79631-q1

器件型号:BQ79631-Q1

您好!

 在 bq79631-Q1芯片中、我在 MCU 的 TX 引脚发送低电平(唤醒序列)并持续2.3ms、提高了12mA 测量的电流、AVDD 和 DVDD 都跳转到高电平、然后使用串行端口调试器发送1Mbps 8-N-1 [80、00、05、01、F5、8F]数据帧。 但是、bq79631-Q1的 Tx 无数据、通常为高电平。

 值得注意的是、我发现 NFAULT 引脚在唤醒后的5-10ms 内被下拉。 您是指报告故障吗? 此故障不会终止正常通信。 复位(MCU-TX 下拉36ms)后、NFAULT 引脚变为高电平。

发送唤醒序列后、正常过程无法正常通信。

期待您的回复!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weilin,

    需要先执行自动寻址、然后才能从器件读取信息。 您可以在数据表(链接)第8.3.5.1.3节"开始通信"中找到相关步骤。 在完成自动寻址序列之前、不能执行任何读取命令。

    您通过 NFAULT 看到的故障是预期故障。  您可以在第8.4.1.1"退出 SHUTDOWN 模式"的数据表中看到预期故障、但这些故障实质上是警告、指出发生了数字复位、主机需要重新配置器件。 许多配置、例如自动寻址中设置的器件地址、都会在器件接收到唤醒 ping 时复位。 每次发送唤醒 ping 时、都必须设置这些配置。

    此致、