This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240-Q1:CS2305251:PPAP20231227-028858

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353291/tps54240-q1-cs2305251-ppap20231227-028858

器件型号:TPS54240-Q1

德州仪器(TI)- PCN:20231220001.2 -生效日期:2024/06/20 - PCN 类型:制造场所变更/认证/原产国/新分包商(Fab)

关于 "CS2305251:PPAP20231227-028858"、  
在这里,我创建的第一个帖子为团体 Joselito Go 请求。

TPS54240QDGQRQ1
TPS57040QDGQRQ1
TPS57040QDGQRQ1
TPS57060QDGQRQ1
TPS57060QDGQRQ1
TPS57060QDGQRQ1
TPS57140QDGQRQ1
TPS57140QDGQRQ1
TPS57140QDGQRQ1

根据我们在此 PCN 中的了解、该变更与其他站点相关。 DQM 风险评估
与此更改相关的测试流程图已在"我的应用"中上传。
德克萨斯州、因为供应商需要确认:

-新地点的 ESD 标准和以下信息
应在 PPAP 中提供。
-机器性能分析
-工艺能力分析
-以速率运行
-清洁度(流程链)

由于我们在 PPAP-s 中没有找到这些组件、因此我们需要帮助/建议在 PPAP 文档中的哪里找到/识别它们。

谢谢、此致、
T·萨博
供应商质量工程师
柔性 Zala A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamas、

    让我与团队核实一下、然后提供我们的回复。