This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610:关于 TPSM63610的等效 IC 替换产品及更高的额定电流

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63610, TPSM64406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353237/tpsm63610-regarding-equivalent-ic-replacement-with-higher-current-rating-for-tpsm63610

器件型号:TPSM63610
主题中讨论的其他器件: TPSM64406

大家好!  

我需要使用 TPSM63610 IC 驱动32A 的负载。 为了在设计中使用此 IC、我需要将 IC 提高四倍以满足负载要求、因为单个 IC 最高只能达到8A。 您能否建议任何具有类似规格和功能但具有更高额定电流的等效备选 IC。

谢谢。

沙希尔·辛格  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sahil、这将是我们目前提供的最高模块产品。

    如果您想进行多相设计、您可以考虑

    TPSM64406或其转换器等效 LMQ644A2