This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285B:原理图审阅

Guru**** 2509915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51285B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352359/tps51285b-schematic-review

器件型号:TPS51285B

您好、专家:

您能帮助审查 TPS51285B 的原理图吗、这是 Compal Dell NB 项目。

e2e.ti.com/.../KingDa-Ka-3V5V_5F00_TPS51285B_5F00_0419.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我将   在明天进行检查、最迟会向您提供反馈。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我的建议如下所示:

    1. 需要在输入侧添加一个100nF 高频电容器、并将其靠近芯片的 Vin 引脚放置。

    2. 客户使用的10uF 输入电容具有25V 的电阻。 由于陶瓷电容器的压电效应、有效电容在输入电压为20V 时会显著下降。 建议客户增加输入电容或将耐受电压调节至35V。

    3.将 PL901更改为1uH。 将 PL902更改成了2.2uH

    4. 可添加驱动器电阻以便于后续调试

    5.还请在输出侧添加一个高频电容器(100nF)

    6.将 PR906更改为8.2千欧,将 PR907更改为6.19千欧。

    谢谢。

    奥罗拉