This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933P:TPS563300替代产品

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933P, TPS563300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351860/tps62933p-replacement-with-tps563300

器件型号:TPS62933P
主题中讨论的其他器件: TPS563300

尊敬的支持团队:

是否可以使用以下方法互换 TPS62933P 和 TPS563300?

TPS62933P
引脚1:悬空 RT (500kHz 设置)
引脚7:悬空 PG

TPS563300
引脚1:悬空(NC)
引脚7:悬空(NC)

我确认 TPS563300在以下几点方面劣于 TPS62933P。
・μ V 降低 VIN 引脚和 SW 引脚的耐受电压
Iq 增加・μ A
TJ = 25℃ 时、VREF 精度降低・μ V

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    现在是周末了、我的同事 Bella 最迟将于下星期一回到您的身边。 感谢您的耐心等待。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dice

    很抱歉迟到了回复。 是的、您可以 通过将引脚1和引脚7悬空来互换 TPS62933P 和 TPS563300。

    谢谢、此致。