This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:电源管理论坛

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352927/lm5036-power-management-forum

器件型号:LM5036
  • LM5036:PMP40500 54VDC 输入、12V 42A 输出半桥参考设计

我们使该直流/直流转换器基于 TI 参考设计。 最初、在上电时、输出为12V。 但是、加载500mA 时、电压会降至0V。 如何解决此问题? 请告知我如何解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您的转换器在空载时进行调节、但在轻负载时下降、您应仔细研究 VCC 是否仍处于激活状态、VCC >VSD、CS<0.75V、检查开/关控制、测量 COMP 并确保根据您尝试实现的动态范围正确偏置。

    此致、

    史蒂夫