This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003B:ULN2003B

Guru**** 2813175 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003B, ULN2003AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351658/uln2003b-uln2003b

器件型号:ULN2003B

嗨、大家好!

大约6个月前、我曾考虑使用 ULN2003B 进行新设计、但令我惊讶的是、现在 ULN2003B 并未更加活跃、而建议的替代产品是 ULN2003AI。

从数据表中、我可以看到 ULN2003AI 的最大集电极泄漏电流是 ULN2003B (Icex)的五倍、50 µA 而非10 µA @ 25 °C 或100 µA 而非20 µA @ 105 °C。

我的应用对这种泄漏电流非常敏感、考虑到这种最大条件、我无法使用 ULN2003AI。

ULN2003AI 的 Icex 具有某些特性、其输入稳定接地、VCE 最大为13/15V、温度最高为40/Icex 60 °C? 该特性说明可以帮助我在设计中重新考虑 ULN2003AI 器件。

 

谢谢!

 

S·莫利纳里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、

    很抱歉这里的响应出现延迟。 我可以离线跟进 您的 MyTI 帐户关联的电子邮件地址吗? 这个问题有点麻烦、最好通过电子邮件进行讨论。

    此致、
    时间  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好!

    是的,这对我来说很好,我等待你的邮件。

    谢谢、此致

    斯特凡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、

    我会通过电子邮件回复。

    此致、
    时间