This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:适用于 LED 驱动器的 WebBench

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691-Q1, LM3409, TPS92692-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352869/lm3409-webbench-for-led-driver

器件型号:LM3409
主题中讨论的其他器件: TPS92692-Q1、TPS92691-Q1

大家好!

是否有新的方法可以获取在线(或下载)设计工具来设计 LED 驱动器、就像在旧的 WebBench 上一样?

我必须设计具有10V - 60V 直流输入和15W LED 输出的 LED 驱动器。 首先想到的是10个白光 LED 和一个关于500mA 的电流...

有什么想法吗?

提前感谢、此致

诺伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbet:

    如果直流输入电压为10V~60V、输出电压为30V、则需要使用 降压/升压 LED 驱动器、LM3409是降压控制器 LED 驱动器。

    可推荐使用 TPS92692-Q1或 TPS92691-Q1。

    Br、

    海利。