This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:对输出应用3.3V 电压?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352482/tps62840-apply-3-3v-to-output

器件型号:TPS62840

团队、您好!

为了对 MSP 3.3V 进行编程、此器件将连接到 Vout 而未连接输入电压、如下所示。  

 这是否是 TPS62840的问题?

谢谢、此致、

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、您好!

    感谢您使用 E2E、

    为了对 MSP 3.3V 进行编程、此器件将连接到 Vout 而未连接输入电压、如下所示。  

     这是否是 TPS62840的问题?

    [/报价]

    这违反了数据表建议、因为 SW 引脚上的绝对最大电压取决于 VIN。 在 Vin 为0V 的情况下、 SW 引脚上的最大电压 应为0.3V。 我建议串联一个二极管。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moheddin:

    我明白了、但是如果输入为开路和高阻抗、会怎么样呢? 在这种情况下 、SW 上的电压不能高于 Vin、正确吗、因为没有电流流过、正确吗?

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、您好!

    输入开路和高阻抗时该怎么办? 在这种情况下 、SW 上的电压不能高于 Vin、正确原因是没有电流流过、正确吗?

    如果您确保没有电流从 SW 流向 VIN、那么应该不会出现任何问题。

    此外、您还可以为器件的 VOUT 和 VIN 提供3.3V 电压、使 EN 保持低电平、从而没有电流从 SW 流向 VIN。

    谢谢。此致、

    Moheddin。