This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:LP87702的裸片工艺是什么? 90nm 或更小?

Guru**** 2517640 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351417/lp87702-q1-what-is-the-die-process-of-lp87702-90nm-or-smaller

器件型号:LP87702-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87702

我们的客户要求提供芯片工艺参数、LP87702的裸片工艺是什么? 90nm 或更小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将对此进行深入探讨、并将在今天晚些时候或星期一与您联系。

    此致、
    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Niko

    是否存在结果?我们急于需要该参数、

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此信息应可在 PPAP 文件中找到。 有关这方面的更多信息、请 点击此处 或咨询 TI 客户支持、获取更多信息。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们找到了、谢谢!