请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS929120-Q1 您好、亲爱的支持团队
我正在使用 TPS929120、我有一个关于 LDO 输出的问题、如数据表中所述 、LDO 输出电压有两个选项:CONF_LDO=1、VLDO = 5V; CONF_LDO = 0、VLDO = 4.4V。
我的问题是如何选择这两个选项。 何时应选择 Vldo = 5V? 何时应选择 Vldo=4.4V? 设计两种方案的目的是什么?
此致
迈克