This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046-DCI:GPIO 模式与 I2C 模式的差异

Guru**** 2559250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352454/tusb1046-dci-difference-between-gpio-mode-and-i2c-mode

器件型号:TUSB1046-DCI
主题中讨论的其他器件:TPS6598710G-EXPANSION-EVMTPS55288

尊敬的 CIRs 和 Madams:

我们正在考虑连接 TUSB1046和 TPS65987。

我知道 TUSB1046能够在 GPIO 和 I2C 模式之间切换。

在"10G-EXPANSION-EVM"和"TPS65987EVM"配置中、GPIO 和 I2C 都已连接、但只能在 GPIO 模式下进行连接吗?

< 10G-EXPANSION-EVM 原理图 >                      < TPS65987EVM 原理图 >

我们正在考虑按如下方式使用 TPS65987 I2C:

I2C1:从器件、"TPS659xx 应用程序自定义工具"的读回

I2C2:从器件(仅限)、未使用

I2C3:主器件(仅限)、TPS55288控制

因此、要控制 TUSB1046、我们考虑使用 TPS65987的 GPIO、而不是 TPS65987的 I2C。

如果有任何问题或最佳配置、请告知我们。

此致、

毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    毫米

    在"10G-EXPANSION-EVM"和"TPS65987EVM"配置中、GPIO 和 I2C 均已连接、但是否可以仅在 GPIO 模式下连接?

    是的、您只能在 GPIO 模式下使用 TUSB1046。  

    我会让 PD 团队就您的其他问题发表意见。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:David San、

    感谢您的回答。

    我松了一口气、听说 I2C 模式和 GPIO 模式没有区别。

    此致、

    毫米