This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61020:TPS61020

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61020, TPS61024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352562/tps61020-tps61020

器件型号:TPS61020
主题中讨论的其他器件: TPS61024

您好!

我使用的是这款 TPS61020。

我的要求是  

Vin=6V (4 x 碱性电池)

VOUT=3V @ 1000mA

但这是升压转换器 IC。

它可以在该特定 IC 中用作降压/升压?

如何连接电路?

有谁能解释该电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    TPS61020是升压器件、不能支持6V 输入电压、1A 时输出电压= 3V。 如果您需要降压/升压转换器、电池电压会降至3V 以下吗? 如果没有、请选择简单的降压稳压器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    此 TPS61020的 VIN = Vout 是否正确?

    例如、 Vin = 3V、Vout = 3V

    Vout 低于则 Vin 是正确的或 TPS61020中的任何其他规格。

    TPS61024的 Vout 是3V、而 Vin 电压是多少? 当我提供6V 输入时、以3V 恒定的 Vout 工作吗?  

    请参考 One IC 了解我的要求?

    我的要求是输入电压= 6.5V、输出电压= 3V 或可调节 IC。 @μ A 最大电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    TPS61020 不支持 VIN=6V 和 VOUT =3V、热性能无法通过。 因为这是在降压模式下,所以不允许输入电压大于0.5*Vin。