This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:高浪涌电流

Guru**** 2508625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347763/tps25981-high-inrush-current

器件型号:TPS25981

您好!

我们的 DDR5应用的峰值79.7A 浪涌电流约为20~30uS、TPS25981x 是否有可能避免这种浪涌电流触发 OCP?

能够避免的最大浪涌电流似乎是 ILIM 的2倍、对吗? 谢谢!  

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我对拖延答复表示歉意。

    您有什么解决方案吗?

    TPS25981器件具有可扩展快速跳闸(SFT)和固定快速跳闸(FFT)功能。 FFT 阈值为39.5A、SFT 为2* ILIM。  

    可以确认吗、器件没有为此浪涌电流事件触发断路器、您希望触发 OCP。  

    您能否共享原理图?

    此致、
    阿鲁什