This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:纯电池运行模式和放大器;SYSMIN 调节

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352575/bq25672-battery-only-operation-sysmin-regulation

器件型号:BQ25672

尊敬的 TI 团队:

我目前正处于太阳能充电器的规划阶段、对 SYSMIN 调节存在疑问。 仅电池运行时的系统电压将为 V (SYS)= V (BAT)- Ideal * Rdson (BATFET)、对吗? 对于我来说、这就提出了一个问题、即 VSYSMIN 应设置为哪个值。 它是电池组的 V (EOD)吗? 当 VBAT 降至低于 VSYSMIN 时会发生什么情况?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    从字面上看、VSYSMIN 是系统负载正常工作所需的最低电压。  当施加输入电压并且电池电压低于该电压时、转换器会将其 SYS 引脚调节至该电压、这样即使电池放电、系统也可以开启。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的快速澄清。 这有助于我更好地理解 IC 的概念。

    Daniel、贝斯特