This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610981:高静态电流消耗

Guru**** 2811035 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS610981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345961/tps610981-high-quiescent-current-draw

器件型号:TPS610981

我使用 TPS610981创建了一个 PCB、并使用数据表中的参考设计创建了一个 PCB、我看到了在未连接负载的情况下会产生高静态电流(15 - 20uA)。

有人想知道为什么这么高?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    感谢您使用 E2E 论坛。
    由于本周四和周五的公共假期、此设备的专家不在办公室。
    请在下周开始回复。

    此致、
    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ok Stefan、

    谢谢您告诉我。

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    感谢您帮助回答这个问题。

    Phil、您好!

    静态电流是 在 无开关条件下实现的。  我想该器件正在切换、您测试的电流不是 Iq。 若要测试 Iq、应强制 Vout 高于目标值、然后不会发生开关。 因此、20uA 与开关消耗是合理的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini!

    感谢您的回复。

    因此、如果我在深度睡眠模式(~20uA)下为 ESP8266供电、并通过两节 AA 串联电池(~3V)供电、升压转换器电路的预期电流消耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    我们还没有获取数据。 但根据仿真、电流可能为60~100uA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢提供的信息。

    我注意到的一件事是、与 MT3608 IC 相比、尽管其平均电流消耗较少、但噪声却大得多、可否通过改变元件来降低这种噪声?

    在 OP 模式接地并移除 R5的情况下、该电路与上述电路相同。

    使用 Nordic PPK2查看电流的屏幕截图

    MT3608

    MT3608

    TPS610981

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    如果您使用的是 Vsub 引脚、您能否在 Vsub 引脚上添加 Cout?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不使用 Vsub 引脚、目前我仅使用 Vmain 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、如果您想要低噪声、为什么不选择 LDO 输出 Vsub?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我来试一下、原本我打算在 Vsub 上为一个从电路供电、但我们发现从电路的静态电压可以忽略不计、因此我们只为 Vmain 的所有供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!  

    等待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、电源线上的噪声同时存在于 Vmain 和 Vsub 上、但我不会像设计中所固有的那样对电源上的电压噪声感到太困惑。

    我最初的问题是关于采用 PPK2进行的电流测量、与另一种类型的升压转换器相比、输入电流测量中的噪声更大、这会导致在 ESP12 DeepSleep 期间的平均静态电流更高。

    我确实发现了电路中的另一个问题、使我能够将平均电流降至可接受的水平、因此我将认为我的问题解决了、但如果噪音降低、静态电流会更低、但我接受这可能是不可能的。

    感谢您的支持。