This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:将理想二极管用作可切换二极管

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352278/lm7310-using-an-ideal-diode-as-a-switchable-diode

器件型号:LM7310

你好。  所需的电路允许 V1或 V2处存在12V 输入电压(二者都不大可能出现)。  此电路以十二次串联的形式重复、不会出现典型的二极管压降。

D2应该是受控器件、如理想二极管。 负载上的控件可关闭 D2、因此 V2不接收电源。

V1提供的电力可以输送到负载、但 V2提供的电力无法为负载供电。  V1的功率可以进入 V2、但 V2的功率不能进入 V1或负载。

   D1      D2

V1 --><!--kadov_tag{</spaces> |----V2

     12V 负载

能否使用 LM7310之类的器件来制造该电路?  TI 器件的哪种组合可以以超低的 BOM 成本实现这一点?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了进一步简化、电路可以:

            D3

    V1 ------- ---- |----V2

        12V 负载

    其中只有一个二极管允许通过负载电路隔离 V2电源。  作为 D3的 LM7310能否仅在其输出端接收12V 电压并避免损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的联系。 我明天会回到 EOD 关于这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    是的、您可以将 D3替换为 LM73100。 它具有反向电流阻断功能、因此当 VOUT 高于 VIN 时、它将切断路径。

    此致

    G·库纳尔