This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:外设组件选择和设计规则

Guru**** 2388130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350613/tps25982-the-peripheral-component-selection-and-design-rule

器件型号:TPS25982

尊敬的 TI 团队:

我们的设计中采用了 Efuse-TPS25982、我们从数据表中查看了数据表、其中突出显示了"在输出端使用肖特基二极管来吸收负尖峰"。

您能否分享如何检查我选择的肖特基二极管是否正常?  连接了 SCH、我们将其用于 OSFP 端口。

1.  如何计算施加在该肖特基二极管上的电流和负电压?

2. 计算出电流后,它应该对应于二极管的 IF、IFRM 或 IFSM 吗?

3、引脚 LDSTRT 与 EN,的功能区别是什么  ?您能解释引脚 EN 与 LDSTRT 的协作工作机制吗?

此致

丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    EN 引脚是电子保险丝的使能引脚、而 LDSTRT 是负载握手机制。 LDSTRT 如果在电子保险丝启动后的某个时间内未被拉至低电平、电子保险丝将断开电路、直到我们执行下电上电或 EN 循环或将 LDSTRT 驱动至低电平。

    关于肖特基二极管、我将在星期五之前回复您。  

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush:

    感谢您的反馈、您可以也 为 问题1和问题2提供帮助吗?谢谢。

    此致

    丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    我分享两张幻灯片、其中包含有关选择肖特基二极管的一些基本方法。  

    我希望这将有助于您选择二极管。  

    可通过使用简单的电感器电流公式来完成一些基本计算、但这需要了解瞬态。  

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush:

    感谢您的分享,这是有帮助的。 你能否分享这个包含你所展示的 pic 的整个文档。

    此致

    丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我给您发送了一条直接消息。 我将关闭该主题。 如果没有其他跟进问题、请点击解决。  

    此致、
    阿鲁什