This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:PWM 占空比和启动延迟

Guru**** 2383570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352476/tps61165-pwm-duty-and-startup-delay

器件型号:TPS61165

您好!

我的客户已从数据表中阅读该过程、了解如何将 LED 驱动器置于 PWM 模式。 该部分对于"启动延迟"时序相对不清楚。

到目前为止、他们所做的是通过显示屏连接器的引脚24 (VLED、LED 驱动电压(12V))为背光供电、同时 PWM 输出为零。

等待从几毫秒(5ms)到数百毫秒(> 500ms)的时间、然后在显示器连接器的引脚5上以50%的占空比启动 PWM (ADJ、通过 PWM 调节 LED 亮度)。

客户针对不同的 PWM 频率(5kHz、10kHz、45kHz、100kHz)完成了该操作。

 

不可能背光闪烁或保持黑色。

客户只能获得 PWM 占空比为100%(即始终为高 PWM 输出)的稳定背光。

他们有以下一些问题、

在图9中、对于 PWM 模式、"启动延迟"时序的值是多少?

TPS61165是否具有在背光模式下通过 LED 驱动器的其它程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    您是否捕获了任何波形?

    Br

    帕特里克