请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63900 您好
我们的客户希望知道电流受限时的软启动时间。
该数据表显示"该器件具有软启动功能、通常在 VO = 1.8V 之前以500mA 的峰值电流限制启动器件、并且在输入电流限制设置为无限时、500 µs 已过。"。
但此器件有八个从1mA 到100mA 的电流设置。
因此、我想知道电流受限时的启动时间和电流。
此致、
大一市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我们的客户希望知道电流受限时的软启动时间。
该数据表显示"该器件具有软启动功能、通常在 VO = 1.8V 之前以500mA 的峰值电流限制启动器件、并且在输入电流限制设置为无限时、500 µs 已过。"。
但此器件有八个从1mA 到100mA 的电流设置。
因此、我想知道电流受限时的启动时间和电流。
此致、
大一市