This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:电流受限时的软启动时间

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351828/tps63900-soft-start-time-when-current-is-limited

器件型号:TPS63900

您好  

我们的客户希望知道电流受限时的软启动时间。

该数据表显示"该器件具有软启动功能、通常在 VO = 1.8V 之前以500mA 的峰值电流限制启动器件、并且在输入电流限制设置为无限时、500 µs 已过。"。

但此器件有八个从1mA 到100mA 的电流设置。

因此、我想知道电流受限时的启动时间和电流。

此致、

大一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Daichi:

    我想您可以使用下面的公式进行计算。

    1/2*C*V^2=Vin*Iin*TSS。  在这里、C 表示目标 Vout 下的有效电容、V 表示目标 Vout、Vin 表示输入电压、Iin 表示电流限制值。 TSS 表示软启动时间。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的回答。

    我再问一个问题。

    在我的理解中、TSS 可以根据公式计算、直至 Vo=1.8V。 然后、Vo 将上升100mV/125us。

    我的理解是否正确?

    此致、

    大一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Daichi:

    我担心你的理解是不正确的。 一旦在软启动期间输入电流受到限制、您就可以采用之前共享的公式进行计算。 无论输出电压的状态如何。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tao

    谢谢你。