This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808G01DBVEVM:SENSEN 引脚的电阻值范围

Guru**** 2521930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349440/tps3808g01dbvevm-the-resister-value-range-of-sensen-pin

器件型号:TPS3808G01DBVEVM

大家好。

     电压监测器 MPN:TPS3808G01QDBVRQ1,设置 如下,当 VIN 下降到4 V(压降)时无法复位。

请帮助检查。

SETUP :R1=1.3Mohm,R2=100K, CSEN=2.2nF,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建研:

    使用电流电阻器配置、电压阈值设置为5.67V。 对于4V 的阈值、请使用 R1= 1.6m 和 R2=180k。

    您是否看到复位不会在4V 置位、 这意味着即使 Vsense 低于4V、复位引脚也会保持高电平?

    杰西   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压阈值设为5.67V,μ s、但当它下降到4V 时、 RESET 引脚保持高电平  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够在 SENSE 引脚上进行探测并查看引脚正在进行检测。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I 测试在 Vin 上.是 R1、R2的值太大、响应时间慢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R1和 R2值没有问题。 我的问题是、SENSE 引脚在给定阈值时未检测到预期电压。 当 VIN 为5.67V 时、请确保 SENSE 引脚检测到405mV。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没了,我要测试它。

    非常感谢!  

    R1和 R2的值范围是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建研:

    以下是提供电阻分压器指南的应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/an/slva450b/slva450b.pdf?ts = 1713324344252&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!