This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565208:TPS565208应用问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS565208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352335/tps565208-tps565208-application-question

器件型号:TPS565208

大家好、

在设计过程中遇到的一些问题需要您的帮助以确认:

当 VOUT = 0.9V 时、数据表建议将电感器值设置为1uH~4.7uH。 是否可以使用1uH? 是否存在稳定性风险会导致1uH 是建议的最小值。

2.在一些极端用例中、客户可能需要6A 电流进行负载、TPS565208的 OC 点为6.5A、这是否意味着该器件可以支持高达6.5A 的电流? 或者仅意味着它可以承受高达6.5A 的短时间电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    我们推荐1uH 也可以。 但 OC 最小值为5.3A、这可能会导致问题。 如果实际电流高于电流限值、则输出电压将下降。

    谢谢。

    此致、

    石屏市